This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:如何在不产生低电平的情况下设置高保留容量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381824/bq78350-r1a-how-to-set-high-reserve-capacity-without-resulting-in-low-indicated-soh

器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件:BQ76940

工具与软件:

我们有一个针对 bq78350-R1A 和 bq76940的12S1P 应用、其电池容量为~μ A 1000 mA、客户希望保留容量为140 mA。 当我将 Design Capacity (以及 Learned FCC 的初始值)设置为1000 mA 时、FCC 在 EDV2之前和之后都正确显示为860 mA 3073,但 SOH 读数为86%、因为它计算 FCC/Design Capacity 而不补偿高保留容量。 我以前曾尝试将"设计容量"设置为860 mA、但测量仪表从该值中减去了140 mA 267Reserve、结果 FCC = 720 mA H.  请告诉我如何设置测量仪表参数、以便 FCC 为~(电池容量-保留容量)、并且 SOH 不会因高保留容量而降低。

注意:已设置 FCC_LIMIT。 未启用 CEDV Gauging。  

另外、我注意到、尽管放电有效(VDQ=1)、并且  DOD@EDV2 在放电周期中被修改、但在放电至 EDV0的整个过程中、FCC 仍保持在860 mA (在1 mA 中甚至没有不同)。 似乎 FCC 的唯一调整是从 Design Capacity 中减去 Remcap。  

谢谢!

Lon Schneider

ITech

 lschneider@itecheng.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该电量监测计的一个基本属性、无法对其进行更改。 SOH 定义为 SOH = 100 * FCC/DesignCapacity。

    必须在主机 uC 上对此进行补偿。 如果您知道存在保留容量、则必须计算 SOH_SCALed = SOH * DesignCapacity /(DesignCapacity - ReserveCapacity)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试了解 TI 打算用户如何设置保留容量以及影响其计算的参数。 为此目的, 我本来打算在我第一次答复你的答复时包括以下内容,但未能这样做..也许我的设置是不正确的,这就是我最后尝试设计帽>>FCC,这 会导致 SOH 在开始时是低的。

    TRM 指出、已编程的 Design Capacity 的值"不应包含 Reserve Capacity。" 我最初的意思是、设计容量应编程为(Pack Capacity - Reserve。) 我试过,和 SOH 是100%,但一旦达到 EDV2 (在该点交付的实际容量为~ó n 820 mA 441) FCC 从860下降到720 mA h  例如、 整体电池组容量减少了 2倍保留容量。 这就是我尝试使用 Design Capacity = Pack Capacity 的原因。

    当 Design Capacity = Pack Capacity 时,在 EDV2上,FCC 计算为860 mA 44,但 SOH 计算为 FCC/DES Cap,结果 SOH=86%最多。  

    然后我回到 DES CAP = (电池组容量-保留)。 但禁用了 FCC_LIMIT。 下一次放电导致学习的 FCC 进入1182 mA!!!  

    FCC 前往1042 mA 454, Learned Capacity - Reserve..   

    在多次尝试应用 TRM 中有关处理保留容量和发现异常的说明后、如果您能提供与此级别较高的保留容量相关的设置的具体说明或确认、我将不胜感激。   

    • 保留容量为140 mA 十六进制
    • 在预期负载条件下、电池容量为12S1P、电池容量为1000 mA 4211。
    • Design Capacity (设计容量):是否应将其设置为(Pack Capacity - 保留。) 还是仅电池组容量?
    • EDV0、EDV1和 EDV2 分别设置为3个级别的最小 Vcell:140 mA reserve、140 mA +35%*FCC、140 mA +35%*FCC。   对吗?
    • 电池电量不足百分比设置为18.9%。 如 TRM 中所示、将 FCC plus 140 mA Reserve 的5%包括在内。  请确认。
    • DOD@EDV2 最初设置为13,271、相当于 FCC 的18.9%
    • Learned FCC 最初设定在1000 mA 30,如果没有储备,则为电池组的实际容量。
    • 我是否错过了任何相关内容?
    • (为了节省电量、在每次操作(CHG、DSG、甚至读取 SOC 的 LED)后、监测计都会由板载 uC 关闭。)
    • CEDV 未启用、部分原因是电量监测计必须在每次从关断状态唤醒时确定其 SOC
    • 将启用 FCC_LIMIT。 (为了进行测试、我将其关闭、以确定它是否影响 FCC 的计算。  确实如此!)

    非常感谢

    Lon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议将 DesignCapacity 设置为电池的标称容量(不减去保留容量)的原因是、有几个参数是相对于 DesignCapacity 表示的。 例如、周期数取决于放电占 DesignCapacity 的百分比。 所测电压的滤波取决于负载超过 C 速率(C/3和 C/5)。 这也是一个一致性问题。

    在合格放电后、电量监测计从计算出的 FCC 中减去 ReserveCapacity。

    必须根据电芯的数据表将 DesignCapacity 设置为电芯的标称容量。 在您的案例中、是1000mA H.

    EDV 2、1和0必须设置为 BatLow%、3%和0%级别(无保留容量)。

    初始 FCC 必须设置为在室温下从充满电到 EDV0减去保留容量为典型放电负载测量的容量。