工具与软件:
1)。 问题和对称: 充电期间,电流增加,然后停止快速充电。
ⓐ 充电开始:CE 从高到低。 寄存器的充电状态指示快速充电。
ⓑ IBAT 寄存器始终显示0mA (在设置指数2Eh 的80h 后)、但低电流充电正在继续。
ⓒ 充电电流在电池电压为15~15.1V 时快速斜升(约2.3mA)、然后停止快速充电
(请参阅第1页的下图1)
2)测试环境
-电池组 :锂离子4s1p、快速充电(0.5C)、放电电流(典型值1C、最大值2c )
输出电压(14.4V 典型值)、充电电压(16.8V)
截止放电电压(11.2V)、恢复电压(12V)
3) Requtst: 请给我建议解决电路或 PCB 设计中的问题。