This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电安全计时器到期

Guru**** 2378940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380573/bq25606-charge-safety-timer-expiration

器件型号:BQ25606

工具与软件:

大家好!  

我们已在产品中实施了 BQ25606、并且我们会遇到一些问题、预计充电安全计时器会到期。

恰好在10小时后、STAT 指示灯开始闪烁。 我们在大约3mA 处测量了此状态下的电池电流、该电流应该远低于终止电流。  

我附上了相关原理图的片段、如果您有任何见解、我将不胜感激。  

所有持久性负载均通过 V_SYS 馈送。 该设计包括一些直接由电池供电的电磁阀、但它们会运行大约20ms、可能在一个充电周期中运行一次、因此我怀疑这些会导致所述的问题。

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、

    我们将对此进行研究、并在一天结束时与您联系。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1.已编程677 mA ICHG。

    2.设定4.208V 充电电压调节。

    3. REGN 需要一个4.7uF 10V 电容器。 这是至关重要的。

    4. 1.02A ILIM 已编程。

    至于 STAT 引脚在10小时后闪烁、如果充电安全计时器已在10小时到期、则充电将暂停、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我同意您的评估。 我不明白充电安全计时器为什么会过期?

    如前所述、终止电流在10小时计时器内降至远低于阈值。  

    REGN 引脚上缺少电容是否会导致这种情况?

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如第9.3.5.6节所述、"在输入电压、电流、JEITA 凉温或热调节期间、安全计时器以半时钟速率计数。" 请在尝试终止时检查模式。

    我不认为有、但是如果设计中未使用所需元件、我们将无法支持器件的运行。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当然-我会安装所需的电容器并反馈报告。  

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好。很遗憾、将电容更改为所需的10uF 并不能解决我们的问题。。。

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    遗憾的是、在这个问题之外需要电容器。 我不希望您在生产环节发现您缺少电容器。 请在未来的修订版本中包含此电容器。

    充电安全计时器会在10小时后到期。 不能缩短安全计时器。 您在观察这种现象时能否发送 VBUS、SW、VBAT 和电池电流的波形(全都在同一个图上)? 请放大、以便我可以看到每个分段100ms。 您现在还可以测量输入电流吗? 如果处于 IINDPM、VINDPM 或热调节状态、器件将不会终止。

    此致、

    Mike Emanuel