This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:Ucc256601 VCR 合成器运行和环路稳定性

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379929/ucc25660-ucc256601-vcr-synthesizer-operation-and-loop-stability

器件型号:UCC25660

工具与软件:

大家好、

 

我们目前正在开发一种使用 UCC256601的设计、随着布局的推进、有人对环路稳定性提出了一些疑问。

 

1)可以使用 Phae Gain Analyzer (Bode)测试环路稳定性

 

2) 2) VCR 合成器是否保持环路稳定性。

我浏览过 TI 网站、甚至在互联网上搜索"VCR 合成器"、结果完全出乎意料。

 

3)是在反馈路径中的光耦合器输入端处理的环路补偿。

 UCC256601数据表根本未涉及此内容。

但是、TI 评估板 UCC25660EVM-064在光耦的输入端具有复杂补偿器。

 

4) 4)"VCR"代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    请在下面查看我的回复:

    [报价 userid="168118" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379929/ucc25660-ucc256601-vcr-synthesizer-operation-and-loop-stability ]1)能否使用 Phae 增益分析器(Bode)测试环路稳定性[/QUOT]

    是的、您可以使用波特100测量环路稳定性。

    HVP064 EVM 用户指南 在用户指南中展示了负载瞬态和波特100环路响应。

    [报价用户 id="168118" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379929/ucc25660-ucc256601-vcr-synthesizer-operation-and-loop-stability "]

    2) 2) VCR 合成器是否保持环路稳定性。

    我浏览过 TI 网站、甚至在互联网上搜索"VCR 合成器"、结果完全出乎意料。

    [报价]

    LLC 的充电模式控制中、直接使用电容分压器来检测谐振电容器电压。 该电压用于与反馈阈值进行比较、以确定转换器在给定输入和负载条件下的开关频率。

    然而、在 UCC25660中、我们已经移除了 电容器分压器、并通过集成谐振电流来在 IC 内重建该谐振电容器电压信息。 这是 VCR 合成器的主要作用。 该调节版本的谐振电容器电压(VCR)信息用于与反馈阈值进行比较、以确定转换器的开关频率。

    这显示在以下屏幕快照中:

    由于 IPPC 控制与充电模式控制类似、因此控制到输出电压传递函数仍然是单极响应、可以使用2类补偿器更轻松地实现稳定。  

    [报价用户 id="168118" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379929/ucc25660-ucc256601-vcr-synthesizer-operation-and-loop-stability "]

    3)是在反馈路径中的光耦合器输入端处理的环路补偿。

     UCC256601数据表根本未涉及此内容。

    但是、TI 评估板 UCC25660EVM-064在光耦的输入端具有复杂补偿器。

    [报价]

    可以、在光耦合器的输入端处理环路补偿。  在这里、我们使用了3类补偿器来改进交叉频率。 这种补偿技术在隔离式拓扑中非常常见。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    TI 是否有 工具可以为补偿器值选择起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    通常、我将遵循以下内容作为补偿器设计的起点:

    我通常从2类补偿器开始

    Rup 和 Rlow 根据输出电压要求和并联稳压器基准进行设置。  

    CF 和 Rv 一起设定衰减高频噪声的高频极点。

    低频零点(FL)应放置在100Hz 以下、以消除输出电容和输出负载产生的系统极点。

    因此、对于 FL=88Hz、通过代入先前步骤获得的 Rv 和 Rup、您可以从上面的等式中找到 CV 值。

    可以使用以下等式获得 Rbias:

    Vopto 是光耦合器的正向电压、Ibias 是并联稳压器的最小偏置电流。

    对于 Rled:您需要遵循以下公式:

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta:

    我知道这可能是对数搜索、但受控体是否有传递函数、如 Vout (s)/(UCC25660_FB 的输入)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我将就此联系系统工程师。  如果他有任何传递函数推导、下周将与您联系。

    此致

    Manikanta P