This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:是否可以涂覆保形涂层? 这会影响准确度吗?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381995/lm4030-is-it-possible-to-apply-conformal-coating-will-this-affect-accuracy

器件型号:LM4030

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对保形涂层的可用性有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

是否可以对 LM4030涂覆保形涂层?

这会影响准确度吗?

——

感谢您的 大力帮助与合作。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    假设保形涂层不会改变电路板的电气特性、我预计精度不会受到影响。 不过、我们没有数据来表明保形涂层是否会影响 LM4030的性能、因此我无法提供结果来证明这一点是正确的。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    感谢您的答复。

    我会要求客户评估涂覆剂后的特性是否有问题。

    顺便说一下、我认为有很多 使用保形涂层的用例、您是否考虑过它?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我敢肯定、我们有很多客户使用保形涂层、而且我们没有收到任何关于 LM4030精度受到该涂层影响的投诉。 如果您收到客户的此类反馈、请告知我们、但我预计不会出现问题。

    谢谢!

    Jackson