This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:基于 PMP7499 12v 5a、如何修改输出为24v2.5a

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7499, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382224/ucc2897a-based-on-pmp7499-12v-5a-how-to-modified-output-is-24v2-5a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP7499

工具与软件:

目前、基于 PMP7499输出12V5a 的产品可正常工作、而且新的需求需要将输出电压修改为24V2.5A。 如何修改变压器线圈和输出电感? 您能提供一个参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专为12V/5A 设计的 UCC2897A 有源钳位正向功率级已经非常适合12V/2.5A。 简单的修改为:

    1. 重新配置电流检测、以获得所需的最大电流
    2. 由于功率减半、变压器可能能够使用较小的磁芯
    3. 变压器可以使用直径更小的导线或更适合较低电流的不同导线类型
    4. 考虑使用初级侧 MOSFET 和次级侧整流器、看看更小/更便宜的替代元件可能更适合吗?
    5. 如果功率级被修改、作为优化过程的一部分、可能需要调整死区时间设置

    12/2.5A 仅为30W、因此反激式转换器可轻松应对电源、降低复杂性/成本。 您可 在此处搜索 TI 参考设计库

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    描述错误、我需要将其更改为24V 2.5A 60W 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用相同的答案和相同的流程。

    Steve