This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流调节阶段

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381975/current-regulation-phase

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

こんにちは μ A
私はBQ51050Bでの充電について検討しています。μ A
データシートに記載されている定電流充電フェーズは、電池電圧が3.0Vから4.2Vの時の充電状態です。μ A
電池電圧は0.3Vステップで、大きくなる様に設計さえています。μ A
もし、Ibulkの設定が十分大きい時、3.3Vを加えても、Ibulkに到達しないことがあるます。特に電池の内部抵抗が大きい時は、電池電圧だけ急上昇します。μ A
更にVRECTをだんだん大きくするにつれて、Ibatはだんだん少なくなります。μ A
私は、充電される側の電池の状態によって、状態遷移図が変わると考えます。μ A
この考え方は正しいでしょうか?μ A

你好。

我正在考虑使用 BQ51050B 进行充电。

数据表中描述的恒定电流充电阶段是电池电压介于3.0V 和4.2V 之间时的充电状态。

根据设计、电池电压甚至会以0.3V 的步长增加。

如果 Ibulk 设置足够大、即使添加3.3V 电压、也可能无法达到 Ibulk。

尤其是当电池的内阻较高时、电池电压会快速升高。

VRECT 越大、Ibat 减小越小。

我认为状态转换图会随电池状态而变化。

我的想法是否正确?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "我认为状态转换图会根据电池状况而变化。"  ——BQ51050B 正在监测电池电压和充电阶段之间转换的电流。

    "电池电压甚至设计为以0.3V 的步长增加。"  你能告诉我更多关于这一点吗?