Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
工具与软件:
こんにちは μ A
私はBQ51050Bでの充電について検討しています。μ A
データシートに記載されている定電流充電フェーズは、電池電圧が3.0Vから4.2Vの時の充電状態です。μ A
電池電圧は0.3Vステップで、大きくなる様に設計さえています。μ A
もし、Ibulkの設定が十分大きい時、3.3Vを加えても、Ibulkに到達しないことがあるます。特に電池の内部抵抗が大きい時は、電池電圧だけ急上昇します。μ A
更にVRECTをだんだん大きくするにつれて、Ibatはだんだん少なくなります。μ A
私は、充電される側の電池の状態によって、状態遷移図が変わると考えます。μ A
この考え方は正しいでしょうか?μ A
你好。
我正在考虑使用 BQ51050B 进行充电。
数据表中描述的恒定电流充电阶段是电池电压介于3.0V 和4.2V 之间时的充电状态。
根据设计、电池电压甚至会以0.3V 的步长增加。
如果 Ibulk 设置足够大、即使添加3.3V 电压、也可能无法达到 Ibulk。
尤其是当电池的内阻较高时、电池电压会快速升高。
VRECT 越大、Ibat 减小越小。
我认为状态转换图会随电池状态而变化。
我的想法是否正确?