This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 SDA 引脚意外拉至低电平

Guru**** 2392945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380991/bq76952-bq76952-sda-pin-pulled-low-unexpectedly

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:  

在什么情况下、除了从主器件(主机 MCU)或从器件(AFE)发送或接收命令之外、都可能导致 SDA 线路被拉至低电平?   

实际情况是意外产生一个中断、导致控制器冻结、因为接收到的中断与中断服务例程中指定的任何条件都不匹配。

真的需要紧急帮助。  请向我们提供来自 AFE 的可能性以及您想询问的其他问题。  

此致

Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常是 MCU 将 SDA 线路拉低、AFE 仅在 MCU 发送消息后才将其拉低。

    几个问题:

    1.您的 I2C 配置是什么?

    • 100kHz 或400kHz

    2.您的时钟速度是多少?

    3.您的 MCU 是否支持时钟延展?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    I2C 时钟为400kHz

    80MHz

    是、已启用

    由于启用了时钟延展、我还没有得到错误、因此我将在几天内监控该错误、并让您知道该错误是否已修复。  

    非常感谢。 我会把它开几天。  

    此致

    Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    很高兴听到! 保持更新。

    此致、

    Thomas Rainey