This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84212:反相降压/升压?

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376848/tpsm84212-inverting-buck-boost

器件型号:TPSM84212

工具与软件:

团队、

在产品文件夹上的拓扑下、其显示为"反相降压/升压"、但数据表或任何应用手册中没有提及反相输出。  是否可以将输出更改为-12V?  如果没有、为什么产品文件夹会将有效的拓扑列为"反相降压/升压"。  如果我缺少什么、请告诉我。  我希望替换 https://www.cui.com/product/dc-dc-converters/non-isolated/vxo78-1000-series 、它具有通过反转引脚2和3将输出更改为反相的选项。

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们提供 YPS62933、该器件可配置为反相降压/升压转换器并将输出电压设置为-12V。 我们还编写了一份应用手册、其中介绍了如何将其配置为 IBB。

    使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源(修订版 A)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    谢谢你的答复,但这没有回答我的问题。  我的问题是、如产品文件夹中所述、"您可以使 TPSM84212进入 IBB 模式吗?"  GND 和 Vout 是否可以反转、以便通过 GND 提供负输出?  如果没有、则可以使用 TO220封装中的其他模块(不是 IC)来执行此操作?   

    谢谢!

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    贝拉将帮助检查你的问题,在这些日子。 通常、可以将 GND 和 Vout 反向、以提供负 Vout。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    TPSM84212 可像 VXO78器件一样用作反相降压/升压转换器。 请注意、反相降压/升压中的 Vinmax 为 Vin+(Vo)、您的应用需求是什么? 我们有一个有关配置降压到反相降压升压的应用手册:https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?ts = 1719210752939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US 

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    附件是应用需求的一个片段。  您能否提供使用 TPS84212代替 CUI 器件的基于 TI 的解决方案?  我担心使用 TPS84212代替 CUI 器件会出现稳定性问题。  也许您可以提供快速仿真进行验证?  客户目前不相信 TPS84212可在此处正常工作。

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    抱歉、TPS84212、我没有仿真模型。 TI 提供了 PSpice 模型和 Webench 模型。 但无法配置为 IBB。

    另外、能否分享一下什么是终端设备以及 Vin 和负载是什么? 您是否会考虑使用模块 TPSM86638

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bella:

    我意识到我在 OPN 中省掉了'M'。  我的问题是租置计划 M 84212而非 TPS84212。  这是一个类似于 CUI 所提供的3引脚模块。  TPSM84212是否支持 IBB?  数据表中没有 IBB 的应用示例、也不能在 webench 中执行此操作。  客户很难相信它会起作用。  与此同时、我将检查 Vin 和负载、但我正在寻找一种方法来演示 IBB 为什么在 TPSM84212上工作。   

    谢谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我们有一些使用作为 IBB 的降压转换器设计示例、但我们没有 为每个器件进行 IBB 演示。

    TPS M 84212是集成了补偿网络的峰值电流模式、 作为 IBB 不应出现任何问题。

    谢谢、此致。