This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:针对 O 形环和热插拔解决方案的 FET 选择查询

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2390, LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382612/lm5051-fet-selection-inquiry-for-o-ring-and-hot-swap-solutions

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件:TPS2390

工具与软件:

您好!

我的客户正在考虑使用 OR-ing (LM5051)和 Hotsawp (TPS2390/1)。

他们对 两个器件中使用的 MOSFET 都有疑问。

下面是这两款产品的应用电路图。

  

两个产品中使用的 FET 的方向不同。

问题1。 据认为、OR-ing 和热插拔应用应使用具有不同特性的 MOSFET。 请告诉我们为两种解决方案中的每一种选择合适 MOSFET 的要求和方法。

问题2: 如果他们使用对 OR-ing 和热插拔具有相同特性的 MOSFET、只需换向、会不会有问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    可以在两个控制器中使用同一 FET。 只需确保 不要在热插拔中烧毁 FET、因为它在启动期间会承受应力。 因为理想二极管中不会对同一 FET 施加应力。

    此致、

    Shiven Dhir