This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:适合100瓦 LED 吗?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381044/lm3445-is-it-suitable-for-100-watt-led

器件型号:LM3445

工具与软件:

LED 详细信息:

  • LED 芯片正向电压:5.6V
  • LED 芯片正向电流:150 mA
  • İnput 电压:220 VAC

LED 总功率将为100瓦。 它应使用 PWM 进行调光。  

对于该系统而言、您的 LM3445产品是否足以满足要求、或者我们是否应将其用作主从设备。 对于该项目、您是否有电路? 您能否为此共享 Altium 架构? 或者您对此系统有何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    很抱歉迟到了响应。

    请注意、LM3445仅支持 PWM 输入的模拟调光。

    我认为单个 LM3445可以输出100W 的功率。 抱歉、我们没有任何 原理图可与您分享。

    此致、

    Steven