This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:较低 Vin 时的输出调节?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377706/tps63802-output-regulation-at-lower-vin

器件型号:TPS63802

工具与软件:

嗨、团队:

客户需要有关较低 Vin 时输出电压调节的信息。

DS 仅显示了低至2.5V 的输入电压图。

客户正在寻找  

输入电压:1.8-3V

输出电压:3.6V

负载:最大1A、通常为0.5A

您能为这个用例提供一些吗?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Stefan、

    将执行基准测试以确认、请在此处等待我的更新。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    是否已有更新?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、

    很抱歉、您是否知道将配置哪种操作模式? PFM 或 FPWM?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、

    请检查下面的屏幕截图。 PFM 和 FPWM 模式都包括在内。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、陶!

    是否有可能获得您的测量结果的测试报告?

    客户需要在内部记录测量值的方式(实验室设置、参数...)

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stefan、

    请查看随附的幻灯片、如果需要有关此测试的更多信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Line-regulation-for-TPS63802.pptx

    此致

    TAO