This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:具有85V 输出的输入电压要求

Guru**** 2505605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381470/tps61390-input-voltage-requirement-with-85v-output

器件型号:TPS61390

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助确认在输出85V 时对输入电压是否有任何要求?  

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    该器件设计为可在2.5V 至5.5V 的输入电源电压范围内运行

    该输入电源必须经过良好调节。 如果输入电源距离器件超过几英寸、那么除了陶瓷旁路电容器外、可能还需要使用大容量电容。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fergus、

    由于客户反馈指出、其他竞争器件在输入电压较低(例如小于3V)时无法输出85V、并且只能在输入电压为3.5V 时才能实现。 当我们的器件输出85V 时、最低输入电压是多少? 稳定的2.7V 能否工作?  从 webench 结果(@10mA)判断是可以的。  您能帮助测试或确认吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    器件似乎无法应对这种情况。

    该器件必须在 PFM 模式下工作以确保如此高的输出电压。

    最大输入电流是电流(PFM 临界值)的一半、等于0.8*0.5=0.4A。

    计算得出的最大输出电流为7mA。 0.6是效率。

    因此、器件无法在2.7V 输入下输出10mA。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    换句话说、当 Vin = 2.7V 时、该器件可以支持达到85V 的输出、但最大输出电流限制为7mA、对吧?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    很抱歉,我们的回复有点晚了。

    恐怕无法保证7mA 的性能。

    为了计算更多、我们选择电感器为4.7uH、然后

    当输入为2.7V 时、峰值电流为0.8A、

    计算出的 t1为1.4us

    T2为45ns、T3为228ns。

    请参阅下面的 T1、T2和 T3波形

    计算出的平均输入电流为0.8/2*0.863=0.345

    为了在效率为0.5时提供更大的裕度、

    计算出的输出电流仅为5.5mA。

    此致

    Fergus