This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:使用 LED 驱动器进行低电平(0~10%)模拟调光

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381581/tps61169-low-level-0-10-analog-dimming-with-led-driver

器件型号:TPS61169
Thread 中讨论的其他器件:DAC80501TPS923652

工具与软件:

尊敬的 TI:

首先、很抱歉、开机自检中的部件号不合适。

据我所知、大多数 LED 驱动器产品由于模拟调光而无法输出低电流。
我正在寻找一款最大输出为2A 或更高、还可实现低电平(0~10%)模拟调光的 LED 驱动器。
然后、我查看了 SLVA471 (如何使用 TPS6116x 实现模拟调光)文档、并想提出与此相关的问题。

模拟调光可以输出的最小电流(大于0)是多少?

2.我最终需要一个具有0-2A 输出的驱动器。 如果您有合适的 IC 或技术文档、请介绍一下。

第页 S:我计划使用 DAC80501进行模拟调光。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung Hoo:

    我们有一款新型器件 TPS92365x、它可以支持高达2A 的 LED 电流。

    TPS923652数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好帕特里克,谢谢你的答复。

    从数据表可知、TPS923652接收8位分辨率的 PWM 输入、而不是 ADIM 的模拟输入。 由于模拟输入的原因、我需要大约1mA 或更低的分辨率。 因此、我认为 TPS923652不适合我。 如果我的理解有误、请进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung Hoo:

    您是说1mA 是模拟调光中的最大电流?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这表示输出电流的可变分辨率。
    示例) 1998mA -> 1999mA -> 2000mA

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jung hoo

    我们的专家不在办公室的病假,他将答复你明天。