This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:请询问负载开关、它们也具有电流测量功能

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS22811, TPS1HTC30-Q1, TPS25983, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382225/tps22811-inquiry-about-loads-switches-that-as-current-measuring-capabilities-also

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件: TPS1HTC30-Q1TPS25983TPS25982、TPS25980

工具与软件:

大家好!

我正在寻找 IC、它具有负载开关和电流测量两种功能。 这意味着单个 IC 应该能够进行负载开关操作并提供电流信息。  

工作参数:  

1.

电压:24伏  

电流:8 A

2.

电压:5伏

电流:8 A

如果您有任何与上述器件相关的器件、请告知我。   

谢谢、此致、

b 马拉贡达雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#2、我会推荐 TPS22811。

    对于#1、我们的任何负载开关都无法满足24V 电压要求。 我建议查看 TPS1HTC30-Q1高侧开关。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的宝贵意见。  

    尊敬的 B Malakondardy:

    对于#1、您也可以考虑 TPS25980/TPS25982或 TPS25983 (更好的散热、因此可提供高电压和电流能力)。 它们来自相同的电子保险丝器件系列、但具有不同的额定电流。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Tim 和 Arush Gupta、

     是否可以通过微控制器而不是使用分压器来控制 TPS25980/TPS25982 EN/UVLO 引脚?  
    此外、我计划在设计中针对不同的应用使用大多数 TI 元件。 那么、我们是否应该与您举行一次小型会议 、以便更好地了解我的系统和合适的 TI 器件?  
    谢谢、此致、
    b 马拉贡达雷迪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakondardy:

    [报价 userid="560722" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382225/tps22811-inquiry-about-loads-switches-that-as-current-measuring-capabilities-also/5283844 #5283844"] 可以通过微控制器而非分压器来控制 TPS25980/TPS25982 EN/UVLO 引脚?  [报价]

    是的、可以使用 uC 来控制它、但要确保它不悬空。

    请接受我朋友的请求。 我们将通过 E2E DM 继续讨论。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我接受了您的请求