This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:I2C/PMBus 连接指南

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382016/lm5064-i2c-pmbus-connection-guide

器件型号:LM5064

工具与软件:

您好!

是否可以在没有 LM5064的 I2C/PMBus 连接的情况下运行? 如果是、请针对未使用的 I2C/PMBus 引脚提供建议连接。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    有。

    可以将地址线连接到 GND  

    在 SDAI、 SDAO 和 SCL 上使用10k Ω 上拉电阻

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不想使用 SDAI、SDDAO 和 SCL、需要连接一个10K 上拉电阻器?
    如果您有任何其他电路可供参考、请转发。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    可以将这些引脚断开。

    BR、

    Rakesh