工具与软件:
您好!
我们已经将两个 LM5122同步升压控制器配置成一对主/从控制器、但是我们在电源输入线路上得到相当大的次谐波电流振荡。 输入电压范围为25V 至35V、输出电压设置为55V。 我们应该能够提供约700W 的连续功率、短暂峰值高达2000W。 振荡振幅为几安培峰峰值、其中主要分量是较低功率等级下的18kHz 正弦波、或者开始在较高功率等级下占主导地位的96kHz 正弦波。 遗憾的是、我们仅限于输入电容为80uF、输出电容为140uF。 我们能够通过调整斜率补偿 K 系数来减小振荡的振幅、并且现在我们的值为1.5、这是目前为止得到的最佳结果。 电流检测电阻器各为1.5mohms、欠压锁定当前设置为20V、Vcc 电容为10uF、BST 电容为470nF。 每个升压电感器为8.2uH、PWM 开关频率设置为300kHz。 反馈补偿网络参数如下:Ccomp = 33nF、Rcomp = 10k Ω、CHF = 560pF。
我已经将两张示波器图作为示波器图、展示了两种不同负载条件(100W 和500W)下的输入电流(交流耦合、1A/div)。
我们遇到的另一个重要问题是通道不平衡、主电路提供的功率要比从电路大得多。
此致、
Florindo