This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:器件启动错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380188/tps65400-device-startup-error

器件型号:TPS65400

工具与软件:

您好!

我的客户在其设计的电路板上测试 TPS65400的运行情况、如以下电路所示。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_PMIC_5F00_TPS65400RGZT.pdf。

当他们根据以下器件启动序列输入 VIN 12V 和 CE 为高电平后测量 VDDA、VDDG 和 VDDD 时、输出值​​如下。

 - VDDA & VDDG = 0V VDDD = 1V

问题1。 请检查上述客户电路是否存在问题。

问题2: VDDA、VDDG 和 VDDD 输出电压异常。 请在何处检查以确保该器件正常运行方面向我们提供建议。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    客户询问是否有任何更新?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    您可以向我分享客户及其申请吗? 对于原理图、我没有找到导致错误 VDDA、VDDD 和 VDDG 输出电压的原因。

    首先、您可以参考 VDDA、VDDD 和 VDDG 的正常工作电压:

    您能否与客户仔细核实:

    (1)这个问题是只出现在一个电路板还是全部电路板上? 如果用新器件替换器件、该器件是否仍然存在?

    (2) 检查器件和元件是否存在任何潜在的焊接质量问题。

    (3)仔细检查 CE 是否被拉高。 您可以一起测量波形、VIN、CE 和 VDDA 吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚