This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700与 LM25141结合使用、当 LM25141处于 DEMB 模式时、LM74700无法正常开关 MOS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382146/lm74700-q1-lm74700-combined-with-lm25141-lm74700-can-not-switch-mos-normally-when-lm25141-is-in-demb-mode

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141

工具与软件:

当 LM25241调整为 DEMB 模式时、LM25141后端处于空闲状态、这是 LM74700无法正常切换 MOS 的原因

通道1:ANODE      通道2:VCAP

通道1:ANODE      通道2:栅极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM74700-Q1会按预期工作、因为它会检测因开关 VIN 而产生的反向电流。 请提供干净的 VIN、使 GATE 始终处于高电平。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当后端没有负载时、VIN 是 LM25141的输出 在这种情况下、是否有办法防止 LM74700关断栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们尝试改变 RCB 检测、在实际 RCB 场景中也会改变。 如果可以接受、您可以添加从阳极到阴极的 RC。

    此致、

    Shiven Dhir