This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:可扩展 PMIC GUI#39;快速入门:无法在 I2C 模式下与堆叠式 EVM 搭配使用

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382426/tps6594evm-scalable-pmics-gui-s-quick-start-not-working-with-stacked-evms-on-i2c-mode

器件型号:TPS6594EVM

工具与软件:

你(们)好

我尝试使用快速入门来控制 TPS65941111EVM 中降压转换器的输出。  

两个堆叠的 EVM 均采用1+1+1+1配置。

我能够通过 I2C 将 EVM 连接到 GUI (I CLOSED GPIO2、SDA2/SDO;GPIO1、SCL2/CS、已在各自 EVM 上关闭主从器件的跳线、并通过外部电源为 VSYS 提供3.3V 电压;我还将 J47设置为 VCCA)、但 GUI 会显示消息"Duplicate device names (or) invalid name founded!" 都会用到它们。

我还尝试单独写入寄存器、但即使我设置了 BUCK EN 位、也不会获得任何输出。

我可以执行什么操作来访问快速入门?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    在堆叠电路板之前、您是否更新了 PMIC 的 NVM 以匹配2个 PMIC 情况? 同样、两个 PMIC 的 I2C 地址必须设置为不同的地址。  

    在为两个 EVM 单独堆叠电路板之前、您是否检查过通信工作情况?  

    BR, Jari.