This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895查询

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373253/bq25895-bq25895-query

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好、TI 支持团队:


我有关于 BQ25895的疑问。 我正在设计电池供电的医疗设备、想知道 在未提供外部电源的情况下 BQ25895是否可以提高电池电压。 使用电池时的升压电压是多少?

期待快速响应。

此致、
比诺·马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    请查看我的以下评论。  

    是的、BQ25895可以配置为在外部电源未连接到 VBUS 时升高电池电压。 升压模式输出为 PMID 引脚。 有关升压模式运行的详细信息、请参阅产品说明书第19页的第8.2.5节。  

    升压模式输出电压默认设置为5.1V、但可以通过 REG0A 中的"BOSTV"位将其配置为4.55V 至5.51V 范围内的值。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    为了避免混淆、 如果我想要5V、BOOSTV 的值应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电池电压范围是3.0V 到4.2V、4000mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    由于 BOOSTV 寄存器设置的最小位设置大小为64mV、因此您具有接近5V 的以下选项:4.998V (0111b)、5.062V (1000b)、5.126V (默认值、1001b)。  

    BQ25895器件的 BOOSTV 默认设置略高于5V、为了考虑+/-3%的电压调节精度(列在数据表的"V (OTG_reg_ACC)"第9页)。 如果您认为5.126V 的电压对于您的终端应用来说过大、可以随意降低 BOOSTV 设置。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的参与。

    您能告诉我 I2C、CE、OTG、INT 的电压支持吗? 我想为每个引脚提供上拉电阻、因此我需要确认每个范围的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    您列出的所有引脚的最大允许上拉电压为7V。 数据表第6页的绝对最大额定值表中提供了此信息。 每个引脚所需的最小上拉电压为1.3V。 此规格为'VIH'(输入高阈值) 、数据表第10页显示了每个引脚的规格。  

    对于您的基准、其他客户使用的常见上拉电压为1.8V 或3.3V。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我从 Digikey 购买了 BQ25895EVM。 并尝试在 J4 (BAT 和 GND)处提供电池电压(3.7V)、然后我将在 PMID 电压下获得5.1V 的电压。 但是、一旦我在 J2 (PMID 和 GND)连接负载、电压会下降。 我已经连接了负载转接1A。 在1A 负载下、PMID 上的电压降至0V。

    请帮帮我。

    以下是我在 EVK 中所做的改动:
    -从 JP2上拆下分流连接器  
    -将 R19设置为118.6欧姆
    -从 JP4上拆下分流连接器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!  

    我测试了 BQ25895EVM 并进行了您列出的相同更改、我可以在 PMID 处连接大于1A 的负载、而不会出现问题。  

    关于升压模式关闭的原因、我最好的理论是、在施加负载时、电池电压可能会降至 BATlowv 阈值(3V)以下。 在增加 PMID 负载时、请监测 EVM 上 TP5的电池电压。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:


    是否可以通过任何方法在 PMID 引脚上设置电流? 我可以在5V PMID 输出下获得2.5A 负载前的电流。 我需要一直到3.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    您能帮我弄清楚我无法 在 PMID 引脚上实现3.1A 的原因是什么?

    此致、
    比诺·马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bino、您好!

    1.在尝试启用 OTG 时、您的测试条件有哪些、如 VBUS (VBUS 引脚电压)、IVBUS (实际 OTG 负载)、VBAT (BAT 引脚电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等?

    2.当您无法达到3.1A PMID 时,所有的寄存器读数是多少?

    3.您是用真实的电池或电池模拟器进行测试吗?

    谢谢!

    宁。