This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756E 是否可用作纯降压/升压控制器(无电池)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381500/bq25756e-can-bq25756e-be-used-as-a-purely-buck-boost-control-no-battery

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758

工具与软件:

您好!

 BQ25756E 是否可用作可支持恒定电压和恒定电流功能的纯降压/升压控制(无电池)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken

    不可以、在移除电池后、BQ25756E 不能用于纯降压/升压器件。 您能告诉我为什么需要此设置吗?

    移除电池后、您可以在 BQ25756E 上设置 EN_TERM=0。 这将使 BQ25756E 不断调节至电池电压。

    您还可以使用 BQ25758作为降压/升压控制器。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    我的一个帐户正在评估 PL5500 (同时具有 CC/CV 的降压/升压控制器)、因此我以前计划与 BQ25756E 竞争。

    现在、我将推广 BQ25758以参与竞争。

    PL5500:  https://www.semiee.com/6468e8b5-8ee4-446f-af86-e54b75d1d783.html;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    如果您有任何问题、请告诉我。

    顺便说一下、BQ25756E 和 BQ25758都是双向的、可以在正向模式和反向模式下工作。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    感谢您在这方面的努力。 客户是否需要独立使用充电器?

    BQ25756E 和 BQ25758都可以选择配置 I2C 或独立配置。

    在正向模式下、BQ25756E 可以以预充电模式、快速充电模式、恒压模式分多个阶段为电池充电、并且充电器可以自动终止。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

       客户需要降压/升压转换器、而不是充电器。 我向客户介绍了 BQ25758。