This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78S40:宽输入反向 DC/DC 稳压器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382281/lm78s40-wide-input-inverting-dc-dc-regulator

器件型号:LM78S40
主题中讨论的其他器件:LM5576

工具与软件:

我需要从24Vdc 电源生成-15V。 我需要一个反相直流/直流转换器、最好配备具有宽输入电压范围(大于48V)的集成 FET。 TI 的产品系列是否提供任何产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivalee、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    为了生成负输出电压、您可以使用降压转换器并将转换器的(正)输出连接到 GND。  

    然后、您可以使用转换器的 GND 作为负输出、如下图所示:  

    为了找到合适的产品、您可以将您的要求输入到 WebBench 电源设计器中、此工具将为您提供一些建议:  
    webench.ti.com/.../switching-regulator  

    在不知道输出电流或功率要求的情况下、我只能建议使用 具有集成 FET 的 LM5576。
    对于高于1.3A 的更高负载电流、您可能需要选择具有外部 FET 的控制器。  

    如果这些建议不适合您、我可以要求您输入另一个线程、以  LM5576作为组件
    并在那里添加您的问题。  
    通过这种方式、您的请求将直接被发送给正确的专家。

    谢谢。此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的建议。 我的输出电流要求最大为1A、我认为这是可行的。