This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900在轻负载下无法拨号。

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382488/tps63900-tps63900-cannot-be-dialed-under-light-load

器件型号:TPS63900

工具与软件:

现在我们遇到了在轻负载下无法关闭芯片输出的情况。 在图中、输入电源为3.0V、输出 VCC_m 为3.3V
我们在使用 TPS63900时发现了以下现象:
当仅几 μ A 的负载连接到 VCP_M 时、即使 VCP_CTL2设置为低电平、VCP_M 上仍然有大约2.6V 的电压、电源输入端子上的电流将增加约10uA。 (如果此时 VCP_M 关闭、则可以关闭芯片输出)
请帮助分析问题所在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    您的描述中的 VCP_M 实际上是 VCC_M?

    当施加在输出侧的 uA 电流时、它会为输出电容充电、Vout 最终会增加、当泄漏电流与施加的电流相同时、Vout 将在一定水平上保持稳定、在本例中为2.6V。

    不知道当 Vout 为2.6V 时为什么输入电流会增加。 是否可能存在度量错误?

    此致

    TAO