This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3856:为什么在 UC3856 (作为 H 桥控制器)的 E/A+电压更改后、会出现非对称的占空比?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3856, LM5036, LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381415/uc3856-why-is-there-an-asymmetric-duty-cycle-after-change-the-e-a-voltage-for-uc3856-as-an-h-bridge-controller

器件型号:UC3856
Thread 中讨论的其他器件: LM5036LM5039

工具与软件:

您好、

我将 UC3856用作 H 桥控制器、将 UC3856的 A OUT (引脚11)和 B OUT (引脚14)分别用作 H 桥的1、4和2、3驱动器。 引脚6和引脚7直接与0欧姆电阻相连、误差放大器作为跟随器。 引脚5提供基准电压。

H 桥连接到变压器输出端。

当我通过改变引脚5的给定电压来调整占空比时、会出现输出占空比不相等且偏差非常大的情况。 为什么会这样呢? 是否有任何应对措施?

如下图所示、该信号是 A OUT 输出的驱动信号、H 桥输出的电压和 H 桥输出的电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 信号是否可以关闭脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢!

    您是指针脚3和针脚4之间的信号?  或引脚1? 我们已测量引脚1的信号、它稳定在4.6V

    在改变占空比后、变压器似乎被偏置、导致 H 桥的输出电流不稳定。 如何在使用 UC3856控制时解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否添加了磁通平衡电容器-通常此类技术有助于解决磁通不平衡问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、LM5036和 LM5039能否解决磁通不平衡问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常直流通量电容器可以提供帮助。 如果您在 H 桥中进行设计、LM5036或 LM5039将非常相似。