This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562203:故障模式类型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380113/tps562203-types-of-failure-modes

器件型号:TPS562203

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

 

我们认为、如果大于最大额定值的电流流经 TPS562203的输出端、则其可能在开路模式或短路模式下发生故障。

顺便说一下、我们不能确定它是开放模式还是短模式、我们认为任一种故障模式都是可能的。

 

上述理解是否正确?

 

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    过流保护。 有关更多详细信息、请参阅第 6.3.5节"电流保护"。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

     

    我知道、如果电流大于额定电流、则会启动过流保护功能、并且通常不会发生故障。

    不过、我认为、在输出突然短路或持续短路状态的情况下、IC 可能会被置于负载下、从而导致其在短路模式下出现故障。

     

    那么、我要改变这个问题:一般而言、降压直流/直流转换器(如 TPS562203)是否可能发生短路模式故障?

    如果是、除了额定电流之外、是否存在任何其他可能情况?

     

    此致、

    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taoimo:

    如果输出短路、TPS562203不会发生故障。 它具有断续模式 UVP 保护。

    希望它有所帮助。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的快速回复。

    我们使用了 TPS562203从12V 生成1.5V 电压、
    但系统损坏后12V 和 GND 之间的电阻几乎为0Ω、因此我怀疑 TPS562203会出现短路模式故障。
    (没有其他具有12V 输入的 IC。)

    另外、电压是在电路板烧毁时输出的、因此我认为它不是安装缺陷。
    如果不是输出短路的原因、是否有任何外部因素(例如 ESD 或超出 TPS562203输入端额定电压的浪涌电压)可能是该原因?

    此致、
    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    我建议您查看以下各项:

    • 发生意外的机械应力或 ESD。
    • 意外的大输入瞬时电压可能会超过器件绝对值。
    • 潜在的焊接质量问题、可能会导致元件开路/短路、IC 引脚开路或引脚对引脚短路。
    • Vin 电容器、引导电容器等外设元件的缺失/质量问题 如果外设元件存在质量问题、也可能导致功能异常。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

     

    感谢您让我知道。

     

    除了上述情况外、布局可能也存在问题、例如输入电容器和 IC 之间的布线较长。

    我们还将与您确认电路图和布局、如果有任何进展、我们将再次与您进行咨询。

     

    此致、

    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢!