This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252EVM:输出纹波

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382455/tpsm863252evm-output-ripple

器件型号:TPSM863252EVM

工具与软件:

客户在分别负载为1.5A 和3A (12Vin 至5Vout)的情况下在 EVM 上进行了纹波/噪声测量、测量方法是使用如图所示的快捷探头。  

因此、Vpk-pk 纹波/噪声高达700mV。 这比 EVM 上显示的要差。 您能否帮助澄清是否有任何缺失? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    数据表中显示的是使用20MHz 带宽进行测试的。 根据客户的波形、我认为它是在全带宽下测试的。

    BRS

    卢西亚