This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:负载检测何时启动?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381856/bq76952-when-does-the-load-detect-start

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你好。

请告诉我负载检测。

我知道在 Protection:Load Detect:Timeout 或之前启用负载检测。
负载检测何时启动?

当您打开电源时是这样吗? 或者何时发生 SCDL 或 OCDL 保护?

在前一种情况下,我是否应该在发生 SCDL 或 OCDL 保护时发送 load_detect_restart ()命令?

谢谢!

高山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takayama、

    当发生 SCDL 或 OCDL 故障时、负载检测将启动。 当这些故障触发时、将在 LD 引脚上启用电流源。 该电流源将启用的时间由确定  Protections:Load Detect:Active Time。  在  Protections:Load Detect:Active Time  已结束器件禁用电流源并等待由确定的时间 Protections:负载检测:Retry Delay 然后重新启用电流源。 如果器件无法检测到负载之前已移除  Protections:Load Detect:Timeout  禁用负载检测功能。  之后应发送 load_detect_restart()命令  Protections:Load Detect:Timeout  并且禁用了负载检测功能。 发送 LOAD_DETECT_RESTART ()命令将重新启动之前讨论的负载检测序列。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我理解如下。

    由于负载检测将在 SCDL 或 OCDL 故障发生时启动、因此在 SCDL 或 OCDL 故障发生之前绝不会禁用它。