This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:热性能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382311/tps5450-thermal-performance

器件型号:TPS5450

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有以下运行条件下 TPS5450的热测试数据? 如果客户在以下情况下使用 TPS5450、是否存在热风险?

输入:24V

输出:15V (40W)

环境温度:70度(最大值)

此致

Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    该器件可在以下条件下正常运行:

    在下面列出的条件下、风险在于铜 PCB 是否有足够的面积来冷却器件、使其在125°C 结温以下运行。 您的客户将在其应用中使用多大的 PCB 电路板面积?

    谢谢!
    Andrew