This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:生产失败:引脚29 IOUT = 2.7V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382162/bq77pl900-production-failure-pin-29-iout-2-7-v

器件型号:bq77PL900

工具与软件:

大家好!  

我们 使用连接到  bq77PL900的10S3P 锂离子电池组(36V)、芯片出现问题。  当一切运行正常时、引脚29 IOUT 信号 如下所述:

当 I_load <= 100 mA 时、在开启模式下 IOUT = 1.3V  
IOUT = 在 I_LOAD = 15A 时为2.4V
 当 I_LOAD = -2A 时为 IOUT = 1.1V (表示对电池充电)

 组装后、我们发现20%的高故障率、其中引脚29 IOUT 信号如下所述:
当 I_load <= 100 mA 时、IOUT =在开启模式下~ 2.7V
IOUT =  在 I_LOAD = 15A 时为3.4V
 当 I_load = - 2A 时、IOUT =为2.4V (表示为电池充电)

数据表显示 V_IOUT = 1.2V 是典型值、 对于我们的大多数组装来说都是正确的。  
我建议在组装过程中、当电芯电压 VC1 - VC11连接到 bq77PL900而没有接地时、会发生这种故障。因此、我建议员工始终在连接 VC1 - VC11电压之前先连接 GND、但错误仍然  以相同的方式发生。 另外、我无法重现错误、它只是在大规模生产期间发生、 仅在电池组首次连接或器件首次启动期间发生。 由于这个原因(即使看起来不太可能)、也可能是芯片已经有来自制造商的缺陷?  

在卸下有缺陷的部件并更换为新部件后、使用相同的 PCB 和固件及设置、一切都可以正常工作。  

如果您听说过类似的行为、请告诉我。

我们一定要使用来自可信来源(如慕斯或箭头)的组件、但现在我们可以做的一切就是生产 PCBA、测试它并返工所有故障器件、这将花费我们大量的时间和金钱。  
另外、我们还有由不同制造商组装的 PCB、我们从中发现完全相同的故障。  

有缺陷的器件是否直接来自 TI? 是否可以向 TI 发送一卷 bq77PL900组件以检查所有芯片、以便我们知道它们可以? 我还可以为您提供尽可能多的缺陷部件、您可以使用它们运行一些测试、只需告诉我。   

附加后您可以找到相关的原理图、如果需要、我将根据直接消息提供完整的原理图或布局。  

e2e.ti.com/.../BMS-Controller-3.0.Sx-_2D00_-Schematics-v11.pdf 

感谢您发送编修。感谢您发送编修。  



此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    要处理客户退货器件以供 TI 评估、您可以通过 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 提交申请

    在向客户发货之前、我们对所有器件进行了测试、因此有缺陷的器件从我们的工厂发货 时不可能会损坏、但以上读数似乎表明您的装配线上的某些器件可能会违反器件的绝对最大额定值并以某种方式导致一些电感损坏。

    我们尚未听说 bq77PL900有任何类似的问题、但如果您提交申请、他们可以帮助您发送1-2个器件进行评估、并且团队还可以查看您现有器件的生产批次以及是否存在任何异常情况。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero.