This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:电池平衡

Guru**** 2503235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382348/bq77207-cell-balancing

器件型号:BQ77207

工具与软件:

BQ77207 IC 是否可以 执行电池平衡? 如果是、订购时可以禁用或启用此功能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ77207 IC 不支持电芯平衡。

    如果您要寻找电池平衡、我建议使用  BQ77915:  

    • 可将电池节数从3节扩展到20节或更多
    • 过压:3V 至4.575V
    • 欠压:1.2V 至3V
    • 电流保护的概念
    • 智能电池被动平衡功能可消除电池间的不平衡

    我也建议 BQ76907

    • 适用于2节至7节串联电池的电池监控功能
    • 广泛的保护套件、包括电压、温度、电流和内部诊断
    • 需要主机进行电池平衡

    此致、

    Thomas Rainey