This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:为什么 PLIM 电阻限制为 R PLIM >60.4k Ω?

Guru**** 2577095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383045/tps1663-why-is-the-plim-resistor-limited-to-r-plim-60-4kohm

器件型号:TPS1663

工具与软件:

请参阅 TPS1663数据表的第7.3节、PLIM 的电阻范围限制为60.4k Ω 至150k Ω。   

功率限制的设定值由 PLIM (W) = R 给出 PLIM (千欧)。 (数据表第9.3.5节中的公式5)

这将 PLIM 使用的低端限制为60.4W (标称)。

图7-7表明、对于100W 以上的功率限制、百分比精度为6%、在100W 和60W 之间、精度以线性方式变化为7%。  也就是说、在100W 时、精度为6%。  随着 PLIM 中40W 的功率降低至60W、PLIM 准确度下降1%

问题:

  • 图7-7表明 R 上设置60.4k Ω 下限的原因 PLIM 精度低。  是这样吗?
  •  如果 R PLIM 设置为小于60.4K Ω、IC 是否正常工作(尽管精度较低)?
  • 如果 R PLIM 为20k Ω(即电子保险丝设置为20W 的功率限制、即比图7-7所示降低40W)、预期精度是否为8%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    大家好。

    保持 RLIM 上20k Ω 将导致100mV 的压降(考虑5uA PLIM 引脚拉电流)、该值低于210mV PLIM 阈值(请参阅上表)
    因此、功率限制功能将不起作用。

    我们可以设置的最低 PLIM 为210mV/5uA = 42k 表示42W (典型值)  

    希望它能解答您的所有问题。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你