This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:Excel 计算工具

Guru**** 2813525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381780/tps923655-excel-calculation-tool

器件型号:TPS923655

工具与软件:

您好、TI:

本文中提到的 Excel 计算工具 可能存在一些问题。
1.列表中未列出第18行的500kHz 频率。
2.如果我输入的数值取自 官方规范 (第 9.2.1.1章设计要求)中的示例,该工具的功率电感值会有很大的不同。
我认为 第 9.2.1.1章中的任何计算都过于简化(例如、不考虑开关二极管正向电压)、或者 Excel 工具中存在一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomasz、

    很抱歉迟到了响应。 请参考下面我的答案。

    1. 数据表中的表8-1未列出所有可能值。 实际上、您可以在100kHz 到2.2MHz 之间连续设置开关频率。 一条简单的规则是、当开关频率(左列)与相应的电阻值(右列)定时时、会得到一个 几乎恒定的值。
    2. Excel 计算工具仅为您的电路设计提供基本参考。 在设计该计算工具时、某些因素未考虑在内、例如电流上升/下降时间。 与计算工具相比、数据表中第9.2节典型应用的设计示例经过精心设计、考虑了更多的因素。 因此、电路元件的设计可能会有所不同。
    3.  数据表中的第9.2节"典型应用"中所示的公式经过简化、以便针对某些初始元件值进行简单快速的计算。 然后、您可以根据测试结果调整这些值。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。
    感谢您的澄清。 请注意、第 9.2.1.2节"详细设计过程"中的示例使用 Fsw=500kHz、正如您正确指出的那样、这是不可用的选项。 这误导了我。
    此致、
    Tomasz


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    [报价 userid="52394" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381780/tps923655-excel-calculation-tool/5284317 #5284317"]数据表中的表8-1未列出所有可能的值。 实际上、您可以在100kHz 到2.2MHz 之间连续设置开关频率。 一条简单的规则是、当开关频率(左列)与相应的电阻值(右列)定时时、会得到一个 几乎恒定的值。

    请注意、您可以设置开关频率 重复该波形 (不限于数据表中表8-1中所示的离散值) 2.2MHz。

    500kHz 是您可以设置的有效开关频率。 例如、要设置500kHz 开关频率、您可以使用400kHz * 59k Ω/ 500K Ω= 47.2K Ω 的 R_FSET 电阻器。 (我在这里使用400kHz 值来计算近似恒定的乘积。)

    请注意、该计算得出的电阻值(或您 从数据表中的表8-1中查找的电阻  值)通常只是目标频率的粗略值。 如果您需要精确的开关频率、可能需要 根据测试结果对该电阻值进行微调。  

    此致、

    Steven