This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:外部元件计算

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381254/tps923653-external-components-calculations

器件型号:TPS923653

工具与软件:

我尝试 使用  2023年9月在 tps923653.pdf 中提供的公式来计算所需的外部电阻器和电容器的值。

 图9-1展示了 CSENSE 电容器与另一个100nF 电容器并联的情况。 这张图是否正确?

我之所以提出这一问题、是因为第9.2.1.2.5节"其他外部元件选型"似乎描述了两个具有两种不同功能的电容器、而在图9-1中、这两个电容器采用并联配置。 为何使用两个电容器? 是否降低 ESR? 在任何情况下、这都有点令人困惑。 是否真正需要两个电容器? 请澄清。

2.在公式(8)中使用 ILED (ripple)、然后在公式(10)中计算。 可能是个错误。 也许在等式(8)中应该改用 ILEDD (max)?
ILED"(max) 似乎根本不在使用、而它可能应该在使用。

可以在这句话中回答上述问题:"种类是表示电感纹波电流量(相对于最大 LED 电流)的系数"。
可以、但似乎为了计算最大电感器纹波电流以选择合适的电感器、我需要 先了解该电感器纹波电流。

3.第 9.2.1.2.3节"输出电容器的选择"中的公式(10)并不包含所选电容器的值、但可能包含该值。 可能是个错误。 请澄清。



4.我不确定我是否正确理解第 8.3.3节"欠压锁定"。 我是否需要 将 VCC 引脚连接到电阻分压器以使其工作并选择电阻器以使 VCC 高于3.2V (typ)? 但同时 VCC 引脚似乎是内部 LDO 的输出5.15V (典型值)。

5.如何实际计算 Rovp1和 Rovp2来实施 OVP? 让我们假设我要确保、即使 LED 断开连接、所提供示例中的任何电压都不会高于40V。 我是否正确假设 必须选择 Rovp1和 Rovp2、例如40V 输出电压下的 OVP 为1.1V。 "详细设计过程"(第9.2.1.2节)未对这一点进行解释。 例如、如何确保器件在 Vin > 10V 之前不会启动?

6.我只需要简单的"模拟"调光,但我也需要能够完全关闭 LED。 仅在 ADIM 引脚上停止 PWM 或需要下拉 EN 引脚是否足够?

7.  TPS923653据说由 Vin > 4.5V 供电、但内部 LDO 提供 5.15V (典型值)。 我只想再次检查 输入电压= 5V 是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    抱歉。 我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    很抱歉迟到了响应。 请参阅以下问题的答案。  

    1. 此图正确。 如数据表中所述、100nF 电容器用于检测反馈的高频滤波。 C_sense 是一个陶瓷电容器、具有相对较大的电容、可将检测反馈的交流幅度抑制在200mV 以下(如果缺少该大电容器、 则在内部开关 FET 关断且没有电流流过电流检测电阻器时、您将获得零检测信号)。
    2. 在公式(8)中、I_LED (ripple)是根据您的系统规格要求设置的 LED 纹波。 使用公式(8)在理论上设计 C_out 时、可以遵循此要求。 选择实际 C_out 值后、可以使用公式(10)估算使用此实际 C_out 值时将获得的 I_LED (纹波)。 对于 I_LEDs (max)、是、应该有一个方程。 感谢您向我们指出这一点。  
      1. 对于升压拓扑、您可以使用 I_L (max)= V_OUT * I_LED/(max)效率/V_IN 计算 I_L (max)。

      2. 对于降压/升压拓扑、您可以使用 I_L (max)= V_OUT * I_LED/(max)效率/ V_IN + I_LEDD (max)计算 I_L (max)。

      3. 在首次设计组件时、您可以估算效率值(如85%)并将其用于计算。 您可以稍后根据您的测试结果调整组件。
      4. 您可以查看此 E2E 主题 以供参考。
      5. 数据表中"种类 是表示相对于最大 LED 电流的电感器纹波电流值的系数"一句存在错误。 该值应该是正确的、因为"kind  是表示电感器纹波电流相对于最大值的系数 主要参数 当前"
    3. 您可以使用此公式计算 C_out。
    4. 请将 VIN 和 VCC 视为 LDO 的输入/输出。 当 VIN 持续降至 LDO 无法保持其标称输出的值时、VCC 也会持续 下降、并最终触发连接到 VCC 引脚的 UVLO 电路。
    5. 请参阅此 E2E 常见问题解答- [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    6. 可以在 ADIM 引脚拉低以关闭 LED (让器件停止开关)、但除非您使用 EN/PWM 引脚禁用器件、否则一些内部电路不会关断。 您可以参阅 数据表中第7.5节"电气特性"中的这两个参数。
    7. 该器件可在输入电压大于4.5V 的情况下工作。  VIN = 5V 可以。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的详细答复。
    我更想知道是否可以省略100nF 电容器、但我猜它应该在那里。

    此致、

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    不用客气。

    通常 我会 建议客户 在 CSN 和 CSP 引脚之间放置该100nF 电容器。

    此致、
    Steven