This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:什么是合适的 Linux 驱动程序

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382654/tps2552d-what-is-the-appropriate-linux-driver

器件型号:TPS2552D

工具与软件:

您好!

我正在使用基于 AM62的定制电路板、具有6.1 Linux 内核、使用 TPS2552DBVT 管理 SD 卡的电源。 我在 Linux 中为该组件选择驱动程序时遇到困难。 它没有找到专用驱动程序、而"稳压器固定"似乎是正确的通用驱动程序。 但是、当组件的 FAULT 引脚连接到 SOC 时、我没有找到与之绑定的设备树、也不知道如何处理、因此我有以下问题。

有没有我遗漏的专用驱动程序?

如果情况不是这样、是否有更适合的通用型?

如果没有更适合的通用引脚、应如何在器件树中管理 FAULT 引脚?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    在内核中快速搜索无法找到适用于 TPS2552D 的器件驱动程序。 但我认为您不需要一个驱动器来处理其故障引脚、我认为在 SD 卡应用中不会有任何可能导致过流的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢快速回答。 我知道我不需要将故障引脚绑定到任何东西。 对于驱动器、这是否意味着简单的固定稳压器应该可以工作? 或者是否需要制作特定的文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    是的、您可以为此开关使用"稳压器固定"。 其使能引脚应由 GPIO 控制、该引脚也应在器件树中指定。

    请参阅内核开发树 k3-am625-sk.dts 中的"VDD_mmc1"节点。