This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:如何在100V 输入电压下使用它

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382088/lm5118-how-to-use-it-with-100v-input-voltage

器件型号:LM5118

工具与软件:

您好!

我想生成输入电压为12-100V 的24Vdc /120W。 好的、我考虑一下 LM5118、但它的最大输入电压是75V。

您是否认为我可以分离电源?

-为了减少最大电压,我可以使用带有电阻器和齐纳元件的级来为 LM5180的 VCC 供电

-一个带驱动器的独立功率级(如 AN-2178)可提供全 输入电压范围。

感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baptiste:

    要控制高侧 MOSFET、需要一个高于控制器引导电路生成输入电压的栅极信号。 这也会违反控制器的规格。

    因此、还需要外部栅极驱动器、这些驱动器可以在输入电压下工作、同时接受较低的栅极信号。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    感谢您的反馈。

    我想使用外部驱动程序、但我不确定它是否足够

    此致

    Baptiste.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baptiste:

    问题是、一旦高侧 MOSFET 导通、HS 也会看到输入电压、这将在本例中超出绝对最大额定值。

    此致、

     Stefan