This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:切换 MODE 引脚

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383205/tps631000-switching-the-mode-terminal

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件:TPS63060TPSM83100

工具与软件:

尊敬的支持团队:

当 PFM 端子的电源被输入、EN 端子为高电平、并且从 VOUT 端子生成输出时、更改 MODE 端子的逻辑以在 VIN/PWM 之间切换是否可以?
(输出是否会被中断?)
或者在输出过程中修复模式是否会更好?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    还可以、不用担心。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    我在下一个主题中找到了一些信息、说明2μs 从 PFM 转换到 PWM 需要花费一定的时间。
    e2e.ti.com/.../tps631000-switching-from-pfm-to-pwm

    从 PWM 到 PFM 的转换时间是否大致相同?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、已经很接近了。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    此外、输出电压是否是无缝的?

    此外、当开关模式(如 TPS63060)时、输出电压是否会波动?

    此致、

    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    它与 TPS63060非常不同、因为它们的控制情况不同。

    对于 TPSM83100、PFM 和 PWM 之间几乎没有 DC Vout 差距。

    此致

    TAO