This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBOOSTEVM:在 DEM 中0下检测到 LM5122电感器电流

Guru**** 2576935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383086/pmlkboostevm-lm5122-inductor-current-was-detected-under-0-in-dem

器件型号:PMLKBOOSTEVM
主题中讨论的其他器件:LM5122

工具与软件:

尊敬的专家:

在实验1中、我将 J16设置为开路、这意味着 DEM 设置、

而 Vin=15V Vout=24V Iout=0.2A、这意味着电路在 DCM 下运行。

 

但我发现电感电流低于零、这与 DEM 中的理论分析不一致。 您能帮我解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卓讯:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我同意在 DEM 模式期间、LM5122不应允许负电流通过电感。
    在将器件设置为 DEM 模式时、将 J16设置为 OPEN 也应该正确。

    您能否检查这是否为测量误差、而且电流感应存在一点偏移?
    如果您降低 Iout、可以更加清楚地了解器件是实际在 FPWM 还是 DEM 模式下运行。
    您还可以将 J16跳线设置为 GND (带跳周期的 DEM)以检查行为是否相同。

    此致、
    Niklas