This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:特定条件下的电源效率仿真和频率响应仿真

Guru**** 2515325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381501/tpsm83100-power-efficiency-simulations-and-frequency-response-simulations-with-the-specific-conditions

器件型号:TPSM83100

工具与软件:

嗨、团队:

可否知道在以下条件下是否可以进行电源效率仿真和频率响应仿真? 由于 IT 安全问题、我的客户无法使用 pspice for TI。

1.VIN=+3.3V、Vout=+4.7V、Iout=0.84A、Cout 的有效电容为 2.6uF

2. VIN=+3.3V、Vout=+5.0V、Iout=0.4A、Cout 的有效电容为 2.6 μ F

功效仿真的 x 轴是负载电流、而功效仿真的 y 轴是效率。

频率响应仿真的 x 轴是频率、而频率响应仿真的 y 轴是幅度和相位。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我可以知道为什么有效 Cout 这么小吗? 在我这边、我们可能会担心这个 Cout 的环路稳定性问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    我的客户计划使用 Murata 的 GRM155C80J106ME18作为输出电容器。 考虑客户的用例时、有效电容计算如下。

    基于电容器的直流偏置特性、10uF x 0.247 = 2.47uF 。

    根据电容器的温度特性、2.47uF x 0.926 = 2.28722uF 。

    根据电容器的电容继电器、2.28722uF x 0.8 = 1.829776uF

    计算得出的有效电容甚至比我提到的有效电容差。

    在我们应用此计算时、根据建议的电容器数据表、 CL10A476MQ8QRN 的有效性电容为3.7uF。  

    此计算正确吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我们建议 Cout 为两个 GRT188R61A226ME13并联。 则有效电容应为8.9uF。 请检查。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我问的计算结果是否正确。 你怎么看?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    是的、您回答正确、  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    感谢您的回答。 在数据表或用户指南中的哪里可以找到两个并联电容的建议? 这些信息可以更有说服力。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    您可以在 EVM 的用户引导程序中找到它。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我可以再次向您提问吗?

    可否知道在以下条件下是否可以进行电源效率仿真和频率响应仿真? 由于 IT 安全问题、我的客户无法使用 pspice for TI。

    1.VIN=+3.3V、Vout=+4.7V、Iout=0.84A、Cout 的有效电容为 2.6uF

    2. VIN=+3.3V、Vout=+5.0V、Iout=0.4A、Cout 的有效电容为 2.6 μ F

    功效仿真的 x 轴是负载电流、而功效仿真的 y 轴是效率。

    频率响应仿真的 x 轴是频率、而频率响应仿真的 y 轴是幅度和相位。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    是的、我可以做到这一点、但首先、我认为我们应该 解决不稳定环路的潜在风险、对吧? 客户仍然坚持使用2.6uF Cout?

    注意

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    首先、我的客户要求我们进行仿真。 不解决不可逆循环。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    好的、将进行基准测试以确认。 仿真不是一个好主意、因为我们无法通过仿真获得正确的效率。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们是否有 Excel 工具来计算 TPSM83100的增益与频率响应以及相位和频率响应?  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke:

    抱歉、此器件没有此类工具。

    此致

    TAO