This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:应用:非军用无人机

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382715/bq769142-application-non-military-drones

器件型号:BQ769142

工具与软件:

尊敬的技术支持:

在 BQ769142的数据表中、第2章列出了"非军用无人机":这是什么意思?

在"TI 对国防和航空航天客户的承诺"文档(sszt034.pdf、chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../sszt034.pdf)中、在 声明部分我找到:

"只有 TI 特别注明属于军用等级或"增强型塑料"的 TI 组件才是设计且专门用于军事/航空应用或环境的组件。 购买者承认并同意对所有未指定为此类用途的 TI 元件的任何军事或航天使用可能会单方面让购买者置身险境;购买者单方面有责任遵守与此类使用有关的所有法律和法规。"

因此、应用列表中的"非军用无人机"一句意味着此类特定组件没有针对无人机应用进行专门测试?

感谢您的支持、此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    正确、我们的工业器件未经军事/航空应用测试。 通常、为了符合军事/航空分级要求、器件需要在一定程度上具有抗辐射能力(即在太空或其他类似恶劣的环境中生存)。 我们的工业器件通常不会进行此类测试、因为专为这些应用提供了完整的产品系列和参考设计。

    非军用无人机应用是指小型业余爱好者的无人机、此类无人机通常不会飞得非常高或在恶劣的环境中。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢你的答复。

    此致、

    Stefano