This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:BQstudio 相关查询

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25895EVM-664, BQ25895, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382757/bq25895evm-664-bqstudio-related-query

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件: BQ25895、EV2400、 BQSTUDIO

工具与软件:

您好、TI 团队:


我身边有 BQ25895EVM-664、需要读取 BQ25895 IC 中的默认 I2C 寄存器。 如何使用 USB 端口以及从哪个端口(J5或 J6)读取它? 此外、我没有 EV2300。 我有用于 USB 到 I2C 的 Cypress Miniprog4、这可以用它来代替 EV2300吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使用 BQStudio 与 EVM 进行 I2C 通信、需要 EV2300或 EV2400。 如果不使用 EV2300/EV2400、则必须将自己的 I2C 适配器与固件配合使用。

    谢谢!