This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915电池平衡不工作

Guru**** 2505085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372035/bq77915-bq77915-cell-balancing-working-not-working

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

我已经 使用 BQ7791506设计了具有内部电池平衡功能的 BMS。 但 Cell Balancing 无法正常工作。 请查看 以下测试结果:

有4节串联电池。 5Ah 电池

连接充电器之前-电芯电压  

电池- 1 - 3.34V

电池- 2 - 3.34V

电池- 3 - 3.34V

电池- 4 - 3.30V

 充电器连接后-电池电压(时间:10.08AM IST)

电池- 1 -- 3.47V

电池- 2 - 3.47V

电池- 3 - 3.46V

电芯- 4 - 3.39V

电芯电压(时间:10.13AM IST)

电池-1 -3.52V

电池-2 -3.53伏

电池-3 -3.51伏

电池- 4 - 3.38V

电池电压(时间:10.27AM IST)

电芯- 1 - 3.66V

电池-2 -3.62V

电池-3 -3.51伏

电池- 4 - 3.34V

此处的第4节电池处于关断状态、该节电池开始放电、但其他电池的充电电压超过3.5V。 但根据 BQ7791506的产品说明书、电池平衡从3.5V 开始。 未观察到电池平衡 请解释问题是什么以及为什么电池4只会放电更多。 我使用了 Rin 电阻33E 和 Cin 1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ77915采用被动电池平衡。 这意味着电流会被从电芯中转移出去、从而使电芯的充电速度变慢。   BQ7791506的 VSTART 为3.5V。 但是、电芯均衡基于阈值。 要实现电芯平衡、电芯电压需要低于 VCBTL 和高于 VCBTH。 此外、仅 VCBTH 以上的电芯中会发生电芯平衡。 在本例中、只有电芯1和电芯2正在进行平衡。

        如需更多信息、请参阅"电池平衡功能如何适用于 BQ77915 "视频。

    如果您想将平衡电流提高到高于50mA、可以参阅数据表以了解如何使用外部 MOSFET。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢快速响应。

    在本例中、我仍然需要澄清电芯1和电芯2的平衡情况。 根据 BQ7791506数据表、电池平衡应从3.6V 以上开始。 但在我的情况下 ,即使在3.66V ,电池电压上升更多(我也观察到3.73V 有时)。 电池电压实际上应该降低。 为什么电芯4电压下降到3.39至3.34V (电芯下方连接到 VC0引脚)。 请澄清这一点。

    谢谢

    Jaya Prasad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaya、

    这是一个孤立的问题还是会由 不同的 电池组引起?

    您能否将原理图发送出去?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的到来。 请参阅随附的原理图并查看和建议任何修改。

    此致、

    Jaya Prasade2e.ti.com/.../SGS1_5F00_Project_2D00_5-_2800_1_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    在您的原始帖子中、您表示您使用了 Rin 作为33Ω、Cin 作为1μF。 但是、由于要使用外部 MOSFET 进行电芯平衡、因此 Rin 的值应为1kΩ、Cin 的值应为.1μF。

    您能否说明 R17、R27、R24、R21和 R18的值? C12、C11、C10、C8 C9?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    在您的原始帖子中、您表示您使用了 Rin 作为33Ω、Cin 作为1μF .  "是的,你是我的。" 最初、我使用外部 MOSFET 进行了电芯平衡测试、观察到的结果与使用内部平衡电路观察到的结果相同。 然后、我怀疑这可能是外部 MOSFET 中的问题、而是改为内部平衡电路。 但测试结果没有变化、并且在内部平衡和外部平衡电路中观察到相同。  

    对于内部平衡电路、我使用了 Rin 作为33Ω、Cin 作为1μF。

    您能否说明 R17、R27、R24、R21和 R18的值? C12、C11、C10、C8 C9?

    R17、R27、R24、R21和 R18 - 1K

    C12、C11、C10、C8、C9 - 100nF

    上述值用于外部电芯平衡。  

    MOSFET (Vgth:1V)e2e.ti.com/.../SSN0204.pdf

    因此我尝试了两个电路、并相应地使用了 Rin 和 Cin 值。 但测试结果没有变化。

    谢谢

    此致、

    Jaya Prasad.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    当器件应该是电芯均衡时、您是否能够发送一个波形来测量 VC0、VC1、VC2、VC3和 VC4引脚上的电压? 这是为了仔细检查该器件是否处于电芯平衡状态。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    请 在充电、充电和完全充电阶段查看 VC1、2、3、4引脚处的附加波形、并观察到附加的测试结果。

    如有必要、请查看并提供宝贵的建议或修改。

    此致、

    Jaya Prasad

       e2e.ti.com/.../5AH-Battery-Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaya、

    看起来只有在电池充满电时才会进行平衡。

    • 这是否会在多个电池组上发生?
    • 您是否换过 IC 或 Cell 4?
    • 您能否发送包含元件值的原理图?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    • 这是否会在多个电池组上发生?

    否 它配备一个由4节串联电池组成的电池组(3.2V 电池、最大电池电压:4.1V)e2e.ti.com/.../7635.bms.pdf

    请参阅随附的包含元件值的原理图、

    我仅使用内部电池平衡进行了测试。

    幻灯片  

    此致、

    Jaya Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    我看不到原理图有任何问题。 您是否可以尝试使用其他电池切换电池4并查看问题是否仍然存在?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我的问题已通过更换电池解决。

    还有一个问题: 我是否可以使用高达200AH 电池的此 BMS 设计(通过优化 MOSFET 额定值) 。 如果不是、请建议哪一个适合较高 AH 电池 BMS。

    谢谢!

    此致、

    Jaya Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    除了 MOSFET 之外、还需要更改检测电阻以匹配新电池的 OCC/OCD/SCD 值差异、以及匹配增加的功率耗散。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您对此的建议和说明。

    此致、

    Jaya Prasad