This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:SLVA630A 降压开关稳压器的输出纹波电压、公式(25)的来源如何?

Guru**** 2503665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381258/tps54320-slva630a-output-ripple-voltage-for-buck-switching-regulator-how-equation-25-come-from

器件型号:TPS54320

工具与软件:

您好、TI

降压开关稳压器的输出纹波电压(修订版 A)(TI.com)

RMS 功率与平均功率间的关系| Analog Devices

如 以上两张图所示、如果 V1是  单独电容器导致的电压纹波、V2是单独 ESR 或 R 导致的电压纹波、  

则 RMS 纹波电压应为 Vrms = sqrt ((V1)^2 +(V2)^2)/2)

但公式25是  Vrms = sqrt ((V1)^2 +(V2)^2)),为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kingson:

    等式25认为 由 电容器引起的电压纹波和由 ESR 引起的电压纹波有一个90°相移、所以这是一个矢量之和、而等式24将它们直接相加。

    谢谢。