This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:用于 VLC 的高频 LED 驱动器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382607/tps922055-high-frequency-led-driver-for-vlc-purpose

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件:TPS92641LM3463

工具与软件:

您好、TI 团队:  

实际上、我们正在开展一个项目、该项目涉及驱动用于可见光通信的高功率 LED (1000mA min)。 与 DPIM 方案配合使用。 DPIM 是指不同时间间隔下 LED 脉冲从关断状态变为导通状态。 脉冲长度的周期为500ns。

是否有一些 TI 器件适合用于驱动 LED?  

提前感谢大家抽出宝贵时间、祝大家心情愉快、  

此致、  

Simon François í a.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    对于输出电流上升/下降时间、您有什么具体要求吗?

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!  

    首先感谢您的回答。  

    实际上不是、但越短越好、我的解决方案将涉及通信目的。  

    谢谢您、  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您  对输入电压和输出电压(LED 正向电压)有任何规格要求吗?  

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它用于驱动5个 LED、每个 LED 的 Vf = 3.3V。 整个 LED 可以由唯一的驱动器驱动(但这意味着电流为5A)、或者每个 LED 可能有自己的驱动器。 也可以通过2或3配对。 谢谢、Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    输入电压如何?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!  
    这个、没有特定的需求。 60V 以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    如果您只需要几微秒的电流脉冲、我会说 TPS92641的并联 FET PWM 调光功能可能可行。

    但是、对于500ns 电流脉冲、您可能需要像 LM3463一样的线性 LED 驱动器。 但是、我想说的是、仍然很难实现这样的短电流脉冲。 (您可以实现500ns 电流输出、但输出电流波形可能不是您可能预期的良好方波)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!  

    感谢您的回答。 您是否具有并联 FET PWM 功能。 我从来没有使用过它,也许有一些电路存在这? 谢谢、Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    请参阅 TPS92641数据表。 您还可以参阅本白皮书的第6页- 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项

    此致、

    Steven