This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:I2C:标准模式

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS65987D, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382002/tps55289-i2c-standard-mode

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS55288

工具与软件:

嗨、团队:

I2C 时序特性似乎根据 超快速模式指定。

使用标准模式时、时序规格是否符合 I2C 标准?

例如、超快速模式的上升时间指定为120ns。 当 SCL 运行频率低于100kHz 时、即使上升时间小于1000ns、TPS55289也会正常工作吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    感谢您的咨询。

    您是对的、I2C 时间是根据超快速模式设计的。 从我们的经验来看、标准模式是可以的、建议客户也尝试一下。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    感谢您的答复。

    客户希望确保 TPS55289和 TPS65987D 之间的 I2C 通信是否正常工作、因为 TPS65987D 仅支持标准和快速模式。  

    在 BU 端、是否已确认这些器件之间的 I2C 验证(不用担心、但不属于快速+模式)?

    根据 I2C 标准、超快速模式还支持标准模式和快速模式。 客户想确保 TPS55289是否遵循这一要求。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    谢谢、TPS55289和 TPS65987D 可以正常运行。

    我们在以下链接中发布了使用 TPS55288和 TPS65987D 的参考设计。 TPS55288的 I2C 通信与 TPS55289相同。  

    https://www.ti.com/tool/PMP40801

    和  I2C 标准也给出了相同的结论:快速模式+还支持标准模式和快速模式。  

    BRS、

    布莱斯