This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:驱动的 LED 灯串中的最大 LED

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382606/tps92612-q1-max-leds-in-driven-led-string

器件型号:TPS92612-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道 TPS92612-Q1可驱动多少个具有3、3V 正向电压且具有24V 电源和高达20mA 的 LED 电流的 LED。

在数据表中、所有示例仅显示最多3个 LED、但在我的设计中、我需要在单个灯串中驱动4个 LED。

此组件可以与我的需求相对应吗? 否则、哪一种选择合适?

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以将其用于您的应用。