工具与软件:
您好!
除 TPS22922BYZPR 外、BOM 中还有3个替代器件、即 TPS22924BYZPRB、TPS22964CYZPR 和 TPS22964CYZPT 。 要使用的元件取决于 PCB 组装厂。
现在我有2个 PCBA、它具有不同的标记。 它们是44J5NF 和37Q3Z5。 (标记非常微小。 我的读数可能不正确)
当将引脚"ON"="L"和2.3V 施加到引脚"Vout"时、我看到了这2之间的差异。 详细信息请参阅下文。
这是详细条件。
1.) 引脚"Vin"=3.3V、引脚"On"=0.0V
2.) 引脚"Vout"通过 Murata 铁氧体磁珠 BLM03PX330SN1D 连接到另一个 IC 的 Vcc。 (+ Vcc 滤波电容器)
3.) 这个另一个 IC 的 VCC 在该引脚上的电压为2.3V、即使 TI 负载开关已关闭也是如此。 (因为有另一个电压从另一个电压路径施加到此 IC)
4.) 我可以看到30mA 总电流消耗的差异。 44J5NF 的引脚"Vout"= 1.576V、 37Q3Z5的引脚"Vout"= 2.262V
5.) 如果我移除该铁氧体磁珠、两个电流消耗都相同。
您能解释一下两者之间为何存在差异吗? 我想这是负载开关是否具有反向电流保护功能。
如果是这样、如果没有反向电流保护功能、这是否会损坏负载开关?
此致、
株式会社日立制作所