This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:断裂的 IC

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383005/ucc21710qdwevm-025-broken-ic

器件型号:UCC21710QDWEVM-025
Thread 中讨论的其他器件:UCC21710

工具与软件:

您好、TI 团队:

上电时、UCC21710电路板的电源产生波动大于100mA 的电流。 此外、连接输入波形时、没有输出。  我认为这意味着 IC 不再工作、对吗?

此外、是否存在任何与更换 IC 相关的问题?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    由于> 100mA 高于典型的电流要求、因此可能会损坏设备。

    请遵循 ESD 注意事项、否则应直接更换 IC。

    请确保在焊接回时正确放置引脚1。  上电之前、请确保相邻引脚没有短路。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    SASI