This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952睡眠模式

Guru**** 2538730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382768/bq76952-bq76952-sleep-mode

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

您能回答以下4个问题吗?

(1)在 SLEEP 模式下运行时、可以执行以下操作是否正确?
Δ V C-FET/D-FET・
MCU 电源由 AFE REG1提供
已・μ A 电流保护(比较器操作)
μ・在电流唤醒检测器运行期间向 MCU 发出中断通知

(2)根据数据表、I SLEEP_1的电流消耗为41uA。
当 REG1 = 3.3V 且 CHG =导通时、电流消耗是多少?

=>定期保护和监控、无电池组电流、REG1 = 3.3V、REG2 = OFF、
CHG =开启、在11V 过驱模式下 DSG =开启、无通信、Power:Sleep:Voltage Time = 5s

(3)无论 Power:Sleep:Voltage Time 设置如何、认为电流唤醒检测器始终运行是正确的吗?

(4)当电流检测电阻为0.5m Ω 时、将 Power:Sleep:Wake Comparator Current 的值设置为500mA 是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    Unknown 说:

    是的、通过正确配置 FET 选项。

    启用・电流保护(比较器操作)

    是的、在睡眠模式下启用保护。

    [quote userid="340863" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382768/bq76952-bq76952-sleep-mode在当前唤醒检测器运行过程中向 MCU 发出中断通知

    可以、通过 ALERT 引脚和唤醒警报。

    [报价 userid="340863" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382768/bq76952-bq76952-sleep-mode 在数据表中、I sleep_1的电流消耗为41uA。
    REG1 = 3.3V 且 CHG =开启时的电流消耗是多少?

    之所以未对其进行表征、是因为该器件的电源电流极具系统针对性。 我们选择了两种常见的配置来提供规格并让用户了解电源电流将接近什么值、但要描述设置和系统的每种可能组合将是一项困难的任务。

    [报价 userid="340863" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382768/bq76952-bq76952-sleep-mode "]无论 Power:Sleep:Voltage Time 设置如何、电流唤醒检测器始终运行是否正确?[/QUOT]

    是、请从 TRM 查看以下内容:

    [报价 userid="340863" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382768/bq76952-bq76952-sleep-mode Ω 当电流感应电阻为0.5m 时、将 Power:Sleep:Wake Comparator Current 的值设置为500mA 是否存在任何问题?

    否 此设置使用 以 mA 为单位的计算值、因此只要针对检测电阻正确设置 CC 增益和容量增益、500mA 就始终表示500mA。

    此致、

    Max Verboncoeur